Announcement

Collapse
No announcement yet.

Analog input to CLICK: use voltage or current to read weight?

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts


  • Analog input to CLICK: use voltage or current to read weight?

    Đặc điểm của gấu bng Teddy 1m4 1m5 1m6

    C bao giờ bạn nghĩ tnh yu bắt đầu từ sự dễ thương v đng của những ch gấu Teddy chưa. Liệu một ch gấu bng c thể gắn kết, lm lnh cc vết thương trong tm hồn cũng như nui dưỡng tnh cảm tri tim đang yu khng? Tất cả đều c thể! Gấu bng Teddy sẽ nơi để bạn dựa vo những lc buồn l mn qu để by tỏ tnh cảm, tnh yu thầm kn. https://teddy.vn
    Kch thước gấu bng Teddy

    Kch thước gấu bng 1m4 1m5 1m6 bạn khỏi lo lắng bởi c ấy sẽ c những vng m thoải mi nhất, ấm p nhất. gấu bng sẽ đng vai tr quan trọng thay bạn ở bn cạnh c ấy, mang tới những hơi thở, vng m ấm p. Tuy nhin để khng mua phải gấu bng với kch thước lệch so với dự kiến ban đầu bạn hy tự mnh đo kch thước của ch gấu nh.




    Tất nhin đy l một điều hết sức bnh thường trong việc mua hng, lựa chọn gấu bng của khch hng. V thế chủ cửa hng sẽ v cng vui vẻ v để bạn đo theo muốn. Để đo kch thước gấu bng bạn c thể dng tay ướm cc gang tay trn cơ thể gấu hoặc dng thước dy ko thẳng một đường từ chn gấu ln đỉnh đầu. Về trọng lượng của ch gấu bng Teddy

    Ty vo chất liệu của gấu bng m gấu bng c trọng lượng tương ứng. Với những ch gấu bng chnh hng c kch thước từ 1m4 đến 1m6 trung bnh cn nặng sẽ l 3-4kg. Nếu trọng lượng nhẹ hơn mức trung bnh chứng tỏ ch gấu bng đ được nhồi lỏng lẻo. Ngược lại nếu ch gấu bng đ cứng, cc bộ phận khng được đều v nặng hơn mức bnh thường th ch gấu bng đ bị nhồi tạp chất bn trong. Về mu sắc gấu bng

    Gấu bng 1m4-1m6 c đủ mu sắc cho bạn lựa chọn như mu tm, mu hồng, mu socola, mu đen,Mỗi bộ lng sẽ mang một mu sắc ring biệt ngoi ra gấu bng Teddy cn được phối mu nhuần nhuyễn với cc trang phục, phụ kiện đi km. Một trong những điểm nổi bật về mu sắc của gấu bng đ l khng bị phai. D bạn dng 10 năm hay 20 năm mu gấu bng vẫn như vậy khng hề thay đổi. Một số mẫu gấu bng 1m4 1m5 1m6 được ưa chuộng nhất hiện nay

    Gấu bng Teddy lng ngắn

    Đy l mẫu gấu bng được nhiều trẻ em, c nng yu thch. Khng chỉ m mẩn bởi bộ lng m mẫu gấu bng Teddy lng ngắn cn khiến bao c nng xuyến xao bởi chiếc o len m st tiểu thư, duyn dng. Thng qua cc hoạt động mua hng của khch hng shop gấu nhận thấy gấu bng lng ngắn mu tm, mu hạt caf v mu nu được ưa chuộng nhất. Những mu ny khng những lạ mắt m cn khng bm bẩn. https://www.scoop.it/t/gau-bong-teddy-thai-ha-gia-re

    Gấu Teddy lng x mềm mại

    Gấu Teddy lng x đ c mặt tại shop gấu cc bạn nh. Chất liệu hon ton tuyệt vời bằng lng x cao cấp khng đứt, rụng mang tới cảm gic thoải mi nhất khi vuốt ve, m ấp. C thể lựa chọn gấu bng lng x mu đen ng v mu caf vừa cuốn ht vừa nổi bật.

    Gấu Teddy socola Bạn muốn gửi tới c ấy những điều ngọt ngo v lng mạn nhất. Một ch gấu Teddy mu socola sẽ st cnh đồng hnh cng bạn trn chặng đường đ. Nụ cười tỏa nắng, nh mắt hiền ha cng dng vẻ yu kiều, dễ thương gấu Teddy socola sẽ l cầu nối gắn kết hai tri tim gần nhau hơn. https://getpocket.com/@gaubongteddythaiha
    Attached Files
    Last edited by leechunsonnn; 04-05-2019, 03:01 AM.


  • #2
    4-20 ma input should give a better signal regarding noise and voltage drop for distance. You can also tell when you loose a 4-20 ma signal vs having zero volts on a 0-10v signal.

    I would use the best resolution that fits economically into the project. Many times the criteria of what is required changes and is usually not for less resolution or I/O.

    For the load cell and amp, check to see if it will need a certification or not. If the product will be subject to the dept of weights and measures, it may be required.

    Comment

    Working...
    X